This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:评估模块

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889055/ads7038-evaluation-module

器件型号:ADS7038

您好!

是否有适用于 ADS7038的 EVM?
如果我们查看产品页面、 我们将找到 ADS7128-EVM。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我们目前没有适用于 ADS7038的 EVM、但我们的计划中有一个 EVM、该 EVM 应在4月底之前完成并在线发布。  在此之前、可以修改 ADS7128EVM 以使用 ADS7038、方法是拆下主 U1 IC、将其替换为 ADS7038、然后在 SPI 连接中进行接线、其中先前进行了 I2C 连接。  GUI 将不会运行、但您可以使用外部 SPI 通信主设备与器件通信。

    此致、

    Collin