This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:读取/写入 SPI 时钟时序

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899810/dac5688-read-write-spi-clock-timing

器件型号:DAC5688

你(们)好

我一直在审查通信时间条件、我注意到 SCLK 的最小周期为100ns (10MHz)(数据表第7页)、 我的问题是、该值是否适用于 SPI 时钟或时钟的最小值是否不同?

在任何情况下、是否可以使用8MHz 时钟?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最短周期为100ns 时、最大 SCLK 频率为1/100ns = 10MHz。 最小值的反转是最大限制。

    因此、8MHz SCLK 将起作用。

    -Kang