This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:板载时钟运行是否不需要 sysref?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870380/adc12dj5200rfevm-is-sysref-not-required-for-on-board-clock-operation

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

当使用板载时钟运行 ADC12DJ5200RFEVM 时、我有关于 SYSREF 的问题。

我根据用户指南更换了电容器和电阻器、并在 EVMGUI 中将时钟源设置为板载、FS = 5200 MSPS、JMODE 1。

我能够使用这个设置获得正弦波输入的波形。 但是、在此配置中、LMX 的 OUTB 断电、SYSREF 似乎不是 ADC 的输入。

老实说、我不熟悉 JESD、但我认为 SYSREF 是子类1中的必去之地。 该 ADC 为何起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 将在不使用 Sysref 的情况下工作、直到应用程序调用多个转换器(multi-Rx 或 multi-Tx 或 Rx 和 Tx)的同步。

    在子类 1中、仅使用一个转换器时需要 SYNC、而不是 Sysref、如5200 EVM。

    下面 是一个介绍和概述 JESD 的有用链接。

    http://www.ti.com/lit/ml/slap161/slap161.pdf

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob