This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08是否可用于单端输入信号?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1248, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887404/ads131m08-can-ads131m08-be-use-for-single-end-input-signal

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS1248ADS1263

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADS131M08用于他们的新产品。

 他们对 ADS131M08有以下问题。 请给我回复。

 问:如果每个负输入引脚都连接到 GND、ADS131M08是否可用于单端输入信号?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、


    是的、ADS131M08可在负输入引脚接地的情况下用于单端输入测量。 对于此类信息、您可以查看数据表第5页的"建议运行条件"表。 下面是有关模拟输入的部分:

    该器件具有一个负电荷泵、可实现低至低于接地1.3V 的输入信号。 但是、您可以在输入仅从0V 变为 VREF 的情况下运行该器件。 我要注意的是、ADC 是全差分的、因此如果输入只是正值、那么您只能获得000000h 至7FFFFFh 范围内的输出数据、这相当于23位。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Joseph、

     非常感谢您的快速回复。

     我知道 ADS131M08可以接收单端信号、但数据位长度为23位。

     客户需要24位数据长度以及8通道单端输入和1k SPS 或更高。

    此外 、它们还需要 PGA、SOI I/F、内部时钟 发生器和内部基准。   但它们不需要同步采样功能。

     在这些 条件下、您是否有 适合这些条件的 ADC 器件? 请告诉我任何设备吗?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、


    我仍然认为 ADS131M08是您的最佳选择。 它具有您列出的所有函数、单端测量操作中的24位数据长度除外。

    我要指出、对于24位 ADC、噪声通常使性能约为20位。 要获得24位噪声性能、您需要具有超低噪声的基准、并且通常需要以极慢的速度运行器件。 如果您的客户需要全部24位、他们可以以2倍的所需速度运行器件、并平均2个样本以获得24位。

    出于好奇、应用是什么? 这可能有助于确定不同的解决方案。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Joseph、

     非常感谢您的宝贵建议。

     >如果您的客户需要全部24位数据,他们可以按所需速度的2倍运行设备,并平均2个样本以获得24位数据。

     我会告诉他们您的建议。

     他们正在查看 ADS1248数据表、因为该器件可以接收24位长度的单端信号。

     请告诉我 ADS131M08相对于 ADS1248的优势是什么?

     它们的应用是 PLC 的模拟数据输入板(可编程逻辑控制器)。

     该电路板用于 8 输入模拟数据(电压)转换。

     谢谢、此致、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、


    ADS1248是一款不错的器件、但仍存在与 ADS131M08相同的问题。 该器件使用差分 ADC、单端测量值(正值)仍将以23位报告。 此外、当将 ADS1248用作单电源(0至5V)时、接地端不是有效输入。 由于输入具有 PGA 作为缓冲器、即使增益为1、输入可以达到的最低值也是高于接地(AVSS) 0.1V。 最后、您可以选择8个独立输入作为 ADC 的差分测量。 这意味着您可以选择其中一个作为负输入、其余的将是测量值。 最后、您只能测量7个单端输入。

    您可以推荐的一种器件是 ADS1263。 它是一个具有多通道的32位 ADC。 同样、我认为 ADS131M08可能适用于您客户的应用、但我需要了解更多相关信息。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Joseph、

     非常感谢您的回复。

     我可以很好地理解您的说法。 我会建议客户使用 ADS131M08。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。