Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1248, ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1248、 ADS1263
大家好、
我的一位客户正在考虑将 ADS131M08用于他们的新产品。
他们对 ADS131M08有以下问题。 请给我回复。
问:如果每个负输入引脚都连接到 GND、ADS131M08是否可用于单端输入信号?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph、
非常感谢您的快速回复。
我知道 ADS131M08可以接收单端信号、但数据位长度为23位。
客户需要24位数据长度以及8通道单端输入和1k SPS 或更高。
此外 、它们还需要 PGA、SOI I/F、内部时钟 发生器和内部基准。 但它们不需要同步采样功能。
在这些 条件下、您是否有 适合这些条件的 ADC 器件? 请告诉我任何设备吗?
谢谢、此致、
Kazuya。
喀祖亚-圣、
我仍然认为 ADS131M08是您的最佳选择。 它具有您列出的所有函数、单端测量操作中的24位数据长度除外。
我要指出、对于24位 ADC、噪声通常使性能约为20位。 要获得24位噪声性能、您需要具有超低噪声的基准、并且通常需要以极慢的速度运行器件。 如果您的客户需要全部24位、他们可以以2倍的所需速度运行器件、并平均2个样本以获得24位。
出于好奇、应用是什么? 这可能有助于确定不同的解决方案。
吴约瑟
您好、Joseph、
非常感谢您的宝贵建议。
>如果您的客户需要全部24位数据,他们可以按所需速度的2倍运行设备,并平均2个样本以获得24位数据。
我会告诉他们您的建议。
他们正在查看 ADS1248数据表、因为该器件可以接收24位长度的单端信号。
请告诉我 ADS131M08相对于 ADS1248的优势是什么?
它们的应用是 PLC 的模拟数据输入板(可编程逻辑控制器)。
该电路板用于 8 输入模拟数据(电压)转换。
谢谢、此致、
Kazuya。
喀祖亚-圣、
ADS1248是一款不错的器件、但仍存在与 ADS131M08相同的问题。 该器件使用差分 ADC、单端测量值(正值)仍将以23位报告。 此外、当将 ADS1248用作单电源(0至5V)时、接地端不是有效输入。 由于输入具有 PGA 作为缓冲器、即使增益为1、输入可以达到的最低值也是高于接地(AVSS) 0.1V。 最后、您可以选择8个独立输入作为 ADC 的差分测量。 这意味着您可以选择其中一个作为负输入、其余的将是测量值。 最后、您只能测量7个单端输入。
您可以推荐的一种器件是 ADS1263。 它是一个具有多通道的32位 ADC。 同样、我认为 ADS131M08可能适用于您客户的应用、但我需要了解更多相关信息。
吴约瑟