This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何提高输入信号 CMRR?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899054/ads1299-how-to-improve-input-signal-cmrr

器件型号:ADS1299

尊敬的同事:

客户询问我们是否有一些有关提高 ADS1299输入信号 CMRR 的材料?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    遗憾的是、我们没有。 通常情况下、ADS1299的 CMRR 足以满足大多数客户的需求、您能否分享为什么需要更高的 CMRR?  

    可以在 ADS1299之前添加具有更高 CMRR 的运算放大器、但请记住、来自额外运算放大器的输入参考噪声将乘以两个增益级(ADS1299内的新运算放大器和 PGA)、这可能会降低 SNR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

    ADS1299的 CMRR 已经足够了。主要原因是之前的带通滤波器(CR-RC)匹配很难实现、从而产生低 CMRR。由于电容精度很难实现小尺寸和高精度、因此一致性不佳。

    我想问是否有一个带通滤波器(带宽0.6~250Hz)来解决我的上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在信号链中不会依赖进行繁重的滤波。 出于上述原因、由于组件容差、泄漏电流等原因、在不影响 CMRR 的情况下实现所需滤波非常困难 最好删除软件中不感兴趣的频率。  

    抗混叠滤波器(RC)通常设置为更高的频率、以避免影响信号链的 CMRR、如果您选择1kSPS 数据速率、则可以使用数字滤波器将带宽限制为~250Hz。