This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:PT100惠斯通电桥

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899208/ads1014-pt100-wheatstone-bridge

器件型号:ADS1014
主题中讨论的其他器件: ADS112C04

您好!

我想使用双线 PT100 RTD (温度系数0.385欧姆/°C)实现一个电路来测量温度。

RTD 元件放置在非常靠近电路其余部分的位置、约为15cm。

目标是以1°C 的分辨率测量范围(10°C:50°C)内的温度、从而最大程度地降低硬件成本。

我知道最好的方法是使用精确的电流发生器偏置 RTD、但由于所需的温度分辨率不是很精确、我想使用一个简单的惠斯通电桥电路后跟 ADS1014 ADC。

我附加电路的草图。

对于给定的温度范围和电路元件、我进行了以下计算:

  • RTD 范围(103.85欧姆:119.25欧姆)
  • Vdiff 范围(2.4mV:12mV)
  • VCM 65mV

我将 ADC 的 FSR 设置为+-256mV、因此 LSB = 0.125mV、对应于大约0.5°C;整个 Vdiff 范围将涵盖大约80个 ADC 电平。

我的问题如下:

1) 1)共模电压接近于接地:这是 ADC 的问题吗?

2) 2)我在电桥和 ADC 输入之间绘制了一个低通滤波器、目的是避免混叠。 这种滤波方法是否正确? 我应该如何确定组件 Ra、Rb、Cdiff、CCM 的大小?

3) 3)该电路是否能够保证1°C 的温度分辨率?

谢谢、

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、

    这个问题需要进行一些分析、但我将按照问题的提问顺序回答这些问题。

    1、不是、ADC 的共模电压不是问题。 ADC 的绝对输入范围为 GND 至 VDD。 只要测量值在满量程范围内、电源内的任何电压都应该正常。

    此类 RC 差分和共模滤波常用于差分 ADC 测量。 对于该器件、我将从1kΩ Ω 串联电阻开始、然后选择大约为数据速率的10倍的差分带宽。 然后选择共模带宽为差分带宽的20倍。

    3.我不确定这是否能保证准确性,但这取决于您能够控制的变量。 让我们进行一些基本分析、以展示我的意思。 首先、在最小的 FSR 设置中、ADS1014的 LSB 大小为125uV。 典型偏移可能约为25uV。 您可能会使用5倍的最大值(对于此 FSR 设置、大约为1LSB)。 对于 RTD 测量、如果计算电桥的输出、则会得到245uV/°C 的电压 这意味着每个°C 将被少于两个 LSB 的解析。 根据电阻器的容差、您构建的电桥会产生误差。 如果您假设电阻器为0.1%、则单个电阻器误差将约为64uV 误差、约为 LSB 的一半。

    此外、RTD 本身会产生误差、具体取决于其容差。 如果使用 C 类 RTD、则0°C 时的最小误差为0.24Ω μ V、这相当于0.6°C 误差。 这会随着温度的变化而变大。 随着温度的变化、这会变得更大。 使用 B 类 RTD 会将此误差减半。

    对于 ADS1014和3.3V 电源的精度、可能存在一些增益误差、但由于信号相对较小、我认为误差的影响微不足道。

    如果您需要、下面是有关 RTD 使用的应用手册。 它不描述具有电桥甚至电压激励的拓扑、但对 RTD 电路确实有一些基本的解释。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢详细的解释。

    根据您的建议、我将 RC 滤波器的大小调整如下:

    • RA=Rb=1k
    • 数据速率= 128SPS
    • fDIFF=1.3kHz、FCM=26KHz
    • CDIFF = 56nF、CCM = 5.6nF

    感谢您链接的应用手册:我已经阅读了本文档、实际上、我的第一选择是使用2线 RTD + ADS112C04 (具有集成 IDAC 发生器的 Δ-Σ ADC)实现电路:据我了解、该实现可确保精度优于0.5°C

    但是、由于我不需要这样的精度、我正在寻找一种更便宜的解决方案(例如桥式拓扑)。

    您能否建议一个更适合我的应用的替代电路?

    此致、

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riccardo、


    我把一些与你们所说的不同的东西放在一起。 它在一组电阻器中使用电压激励。 我将向您展示它、解释它的工作原理、一些潜在的误差来源、您可以看到这是否是您可以使用的东西。

    首先、这里是一个基本原理图:

    有3个电阻器、其中包括 PT100。 首先、PT100在您关心的温度范围(10°C 至50°C)内的变化范围介于大约104Ω μ V 至大约119Ω μ V 之间。 有一个精密100Ω Ω 电阻器。 这基本上是我们将 PT100测量值与之进行比较的基准电阻器。 然后、我们使用一个1.5kΩ Ω 电阻器从电源获取一些电压。 通过使用此功能、我们可以将100Ω Ω 电阻器测量值和 PT100测量值保持在±0.256V FSR 下。 我要注意的是、该设置使用的电流稍大一些、但 PT100电压的变化现在几乎为28mV、这一点要看的更大一些。

    然后、我构建了一个 Excel 电子表格、以显示您将在每个电阻元件上获得的电压。

    这将为您提供电阻器和 PT00上的以下电压:

    您可以看到、100Ω Ω 电阻器电压变化不大(在10°C 至50°C 的范围内大约为14个代码)、但 PT100电压变化要大得多。 它在该温度范围内变化了200多个代码。 °、分辨率约为每代码0.2 μ A。

    为了获得 PT100电阻、我们测量100Ω Ω 电阻器、然后测量 PT100、并获取两个 ADC 代码。 100Ω Δ I 电阻器是精确的。 然后、我们可以使用以下公式:

    PT100电阻= 100Ω Ω*(PT100测量/ 100Ω 测量)

    此设置有几个优点。 首先、我们只需要两个代码之间的比率。 我们不必转换为电压。 请注意、测量的精度与电阻器的精度相同(您需要0.1%或更高的电阻)。 其次、电源电压不需要很精确。 如果电压高于预期、则两次测量值将以相同的百分比更高。 该误差以比率为单位。 接下来、由于器件使用多路复用器、因此通道间的增益误差将进行跟踪。

    查看原理图、我保留了差分滤波、但删除了共模滤波。 在这种情况下、由于设置的原因、我不确定是否有方法可以复制两个通道的共模滤波。 我还会710kΩ、串联1kΩ Ω 电阻可能会导致一些增益误差、因为该范围内该器件的输入阻抗较低(大约为 Ω-我忘记了它是该范围内的如此低)。 我要注意的是、这种增益误差也很可能同时跟踪两种测量结果。 但是、为了安全起见、您可能希望进一步降低电阻。

    我将把 Excel 文件附加到这个帖子中。 您可以查看并使用数字。

    吴约瑟

    e2e.ti.com/.../PT100.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的建议、我一定会对其进行研究。

    Riccardo