This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:数字输出引脚上的扇出/最大电流

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899626/ads1209-fan-out-maximum-current-at-digital-output-pins

器件型号:ADS1209

您好!

我打算直接从 ADS1209的 OUT 和 CLK 引脚驱动具有 TTL 输入(2kOhm / 7pF 输入电阻/电容)的光纤发送器。 BVDD 为5V。
数据表指定了除+- 10mA 电源外的任何引脚的最大输入电流。 但是、我不确定这是否也意味着数字输出可以提供此最大电流。
我唯一能找到的其他规格是 CMOS 输出和100µA μ A 的相应高/低电平输出。

因此、我的问题是可以直接从 ADS1209的数字输出驱动 TTL 输入、还是需要在两者之间包含驱动器电路?

希望很快收到您的回复、并提前感谢您、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    数字输出应能够驱动高达10mA 的电流、因此在负载为2kOhm 时、2.5mA 的电流消耗不会成为问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    谢谢、
    Matthias