This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5686:在双通道模式下使用 dac5686,数据频率可以是162.5M?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888497/dac5686-using-dac5686-in-dual-channel-mode-the-data-frequency-can-be-162-5m

器件型号:DAC5686


使用 dac5686,在双通道模式下,数据频率可以是162.5M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DAC5686是一款基于 CMOS 输入总线的 DAC、由于 CMOS 输入的压摆率、CMOS 总线的数据速率通常在250MSPS 时达到最大值。 因此、是的、输入数据速率可以是162.5MSPS。

    -Kang