This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:其他条件下的功率耗散。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870880/ads1118-power-dissipation-under-the-other-condition

器件型号:ADS1118

大家好、团队、

请告诉我如何计算以下条件下的功率耗散?

 

VDD:5.0V

数据速率:128SPS

FSR:±6.144V

MODE:连续转换模式(工作)

 

 

我们可以在 ADS1118数据表中找到典型值为0.9mW 的功率耗散。

但该条件是数据速率=8sps、FSR=+-2.048V。

在其他 E2E 主题中、我可以找到以下内容。 我知道12SPS 的功耗与8SPS 相同。

>>在不同频率下,设备的调制器频率运行速度不会更快。 数字滤波器会发生变化、但不需要任何额外的功率。

 

FSR 呢? 请告诉我。

谢谢、此致、

M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、



    功耗和电源电流不应随 FSR 设置而改变。

    当 FSR/增益设置作为放大器实现时、与我们的一些其他 Δ-Σ ADC 一样、电源电流可能会增加。 然而、在 ADS1118中、FSR/增益设置是通过改变输入采样电容器的尺寸来实现的。 这不应改变器件使用的电流。 更改输入采样电容器的一个重要影响是、它将更改 ADC 的等效输入阻抗、因此输入电流可能更大。

    电源电流将随 VDD 上的电源电压变化最大、您可以在数据表的图32中看到 VDD 上的电源电压。


    吴约瑟