This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:适用于 ADC12DJ3200EVM 和放大器的参考设计;Xilinx

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888810/adc12dj3200evm-reference-design-for-adc12dj3200evm-xilinx

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J10EVM

您好!

我叫 Elad Levy、是一家名为 ArcYtec 的咨询公司的系统工程师。

我有兴趣购买 ADC12DJ3200EVM、但我想知道我能否获得 KC705 Xilinx 评估板的参考设计?

我在网上看到有 KCU105 Xilinx EVB 的参考设计、但我已经有了 KC705、所以我非常喜欢使用它而不是购买新的 EVB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elad、

    KC705仅路由4个 RX 串行器/解串器通道。 ADC12DJ3200EVM 将 DA0-DA3路由到这些通道。 这样、您只能使用 JMODE15 (单通道)运行。  这对您来说是个问题吗?

    目前、我们没有此 ADC 的参考设计、但有一个用于我们的其他几个 ADC。 此 参考设计 可在 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹下找到。  

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、感谢您的快速回复。

    我认为这是可以的 我只需要对一个差分信号@3.6GHz (12位)进行采样。

    根据你写的内容、它应该是可以的、不是。。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elad、

    只要您需要15位的复数数据并将其抽取16、那么您就可以了。

    此致、

    Jim