This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:起搏器检测

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888583/ads1298r-pace-maker-detection

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

尊敬的论坛

阅读您的应用手册 TIDUB75-2015年11月 、关于 SW 起搏器检测、 我不清楚为什么要使用 exrra ADS704S ADC 来监控起搏器脉冲。

如果起搏器的最大光谱约为10kHz、为什么 dotn 使用 ADS1298的 AD 通道、该通道的到达频率可达32kHz、比奈奎斯特高

频率

感谢你的帮助

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢您的发帖。

    虽然 ADS1298中的最大数据速率(32kSPS)满足10kHz 步速信号的奈奎斯特标准、但 SINC 3数字抽取滤波器的-3dB 带宽仅约为8.4kHz。 一些 ECG 应用需要10s kHz 的带宽来提取有关起搏器脉冲特性的更多细节、即脉宽和脉冲振幅。 需要此级别细节的应用通常使用专用宽带宽通道来单独转换步速信号。

    请记住、ADS1298中的所有8个通道必须以相同的数据速率进行采样。 以最大数据速率运行全部8个通道将增加器件的总体功耗、并允许在 ECG 通道中产生不必要的噪声、而这不需要如此宽的带宽。 对于只需要识别心脏起搏器脉冲存在的简单起搏信号检测应用、ADS1298中的带宽可能已足够。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复

    Roberto