This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:如何在 ALERT/RDY 引脚上启用"转换准备就绪"模式?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871008/ads1115-how-to-enable-conversion-ready-mode-on-alert-rdy-pin

器件型号:ADS1115

您好!

我可以在单冲单端模式下从 ADC 读取电压。 但是、转换结束时我无法获得 ALERT/RDY 引脚信号(转换准备就绪模式)。 ALERT/RDY 引脚始终为高电平。

我将 COMP_QUE 位设置为00 (在1次转换后生效)。 但我很难弄清楚写入低电平和高电平寄存器的内容。 对于低阈值、我尝试了0x0000。 对于高阈值、我尝试了0x8000、0xFFFF、0x0100。

我是否必须在配置寄存器之后的之前写入低/高阈值寄存器?

其它信息:

  • ALERT/RDY 引脚通过10K 上拉电阻器连接到3.3V。 无其他连接、但测试点(这是测试板)
  • COMP_POL = 0 (低电平有效)、COMP_MODE = 0 (传统模式、无关紧要)、COMP_LAT = 0 (无锁存、无关紧要)
  • 我用电压表检查了电压读数:非常好的一致性

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    愚蠢的我、我的行为顺序错误(C++/ Linux 内容)。 因此、它可以在低分辨率= 0x0000高分辨率= 0x8000的情况下工作。

    我认为数据表使用 MSB 一词来表示最高有效字节和最高有效位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我很高兴你能回答你自己的问题。 使用数字比较器、您只需要将高阈值设置为低于低阈值、并且每次转换时都会触发警报。

    感谢您发帖。 如果您对此器件或任何其他 TI 器件有任何其他问题、可以开始另一个主题。

    吴约瑟