This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:使用 TSW14J50EVM 的实时操作

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADS54J60EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887826/tsw14j50evm-real-time-operation-using-the-tsw14j50evm

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60EVMTSW14J57EVM

您好!

我对该评估模块有一个问题:

例如、连接 ADC 时:ADS54J60EVM TSW14J50EVM 和 PC 之间的通信速度足以进行几乎实时的操作、即使在 TSW14J50EVM 和 PC 之间连接了 USB 3.0也是如此?

这是因为 USB 连接往往很慢、TSW14J50EVM 只有4Gb DDR3 SDRAM。 此外、ADS54J60EVM 可在1GSPS 下运行。

此致、

Nuno Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    数据是实时捕获的、并存储到 TSW14J50EVM 上的存储器中。 然后、它通过 USB 接口以慢得多的速率传输到 PC。 如果您要求的是连续捕获、则这不是一个连续捕获。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    借助 TSW14J56EVM (或 TSW14J57EVM)、是否可以实现连续捕获?

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 传输数据时始终会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    对我来说、如果延迟大致恒定、那么延迟就不是很重要、我将其视为延迟时间。

    通过 USB 下载到 PC 时、从 ADC 采集的数据是否停止?

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道我之前的问题是否有任何相关的消息、即:

     -使用 TSW14J56EVM 通过 USB 下载到 PC 时、从 ADC (ads54j60evm)到 TSW14J56EVM 的采集是否停止?

    此致、

    Nuno Silva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    数据 始终来自 ADC、但一旦存储器被填满、数据就不再更新。 此时、通过 USB 接口将其下载到 PC。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您在此过程中提供的帮助。

    我们需要在不丢失任何 ADC 样本的情况下实现系统。 是否可以在 ADC 填充存储器时将数据下载到 PC (即、两个操作同时进行)?

    如果 TSW14J56EVM 或  TSW14J57EVM 无法实现该目标、您可以建议其他解决方案吗?

    此致

    Nuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    很抱歉、我没有我可以建议的解决方案。

    此致、

    Jim