This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293EVM

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, ADS1299-4, ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870776/ads1293-ads1293evm

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件: 、ADS1299-4ADS1294

您好!  

我正在尝试使用 ADS1293EVM 板和5导联 ECG 电缆来监测母亲怀孕期间婴儿的胎心率。

起初、我遇到了很多噪声问题、最终通过屏蔽 ECG 电缆来消除这些问题。  

 

为了确保我的硬件设置正常工作、我使用了数据表中建议的相同设置来获取成人的 ECG 信号。 这样做很好、我能够在将每个导联定位到身体上的指定位置(臂/腿)时检测正确的峰值。

在第二次测试中、我取了所有5个导联、并将传感器放置在成人腹部的不同位置。 通过观察 ECG 电缆中的正确峰值、我再次获得了一组类似的结果。  

在第三步中,我将5个导联放在一名孕妇的肚子上。 在很短的一段时间内、我能够检测到母体的心率和峰值之间的胎儿心率。 但这并不是很强、我从那时起就没有复制到同样的峰值。

我注意到软件本身上有许多不同的默认参数、这是我不熟悉的。 是否有人可以告诉我、我是否可以在软件中更改任何设置、以便放大接收到的信号、或者更改信号滤波以获得所需的信号?

对于需要/应该改变的方面的任何帮助、我们不胜感激。

非常感谢

Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    听到进展非常有趣! 您可以在这里执行一些操作。  

    您可以使用 8.6.6基准寄存器位[0]来降低基准电压。 您可以关闭内部基准、然后为 CVREF 引脚提供电压更低的外部基准。 这将使输入的 FSR 更小、这意味着信号将利用更大比例的 FSR。  

    您可以在控制模块中实现数字滤波器。 遗憾的是、我们在这里没有太多的专业知识。   

    ADS1293的 INA 增益固定为3.5。 您可能需要考虑切换到具有大于3.5的可编程增益选项的器件、例如 ADS1294、ADS1299-4等。