This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC1542:TLC1541CDW 的替代产品?

Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC1542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870890/tlc1542-replacement-for-tlc1541cdw

器件型号:TLC1542

您好!

我们一直在寻找 TLC1541CDW 的可能替代产品、但该文档不再提供访问。 我们能够 通过 MIT 检查 TLC1542是否具有相同的封装和尺寸、但如果它们相同、我们无法验证其功能。

您能帮助我们确定 TLC1542是否是直接替代产品吗?

非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    TLC151上的引脚19是"系统时钟"-它是器件的输入。  在 TLC1542上、引脚19是 EOC、它是器件的输出、因此不是、它们不是引脚对引脚兼容的。