This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818EVM 的 PCB 文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870433/afe5818-pcb-file-for-afe5818evm

器件型号:AFE5818

您好,团队

我的 CTM 需要 AFE5818EVM 的 PCB 文件。

您是否会举手示意一下?

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    另一个问题 是 FCLK _P、FCLK _N 和 DCLK_P DC 发送 LK_N CLKIN DOUT0~DOUT16。 这些线路是否 直接连接到 FPGA 2.5V 的组电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5818EVM。

    是的、我们很快就会答复您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接

    您可以看到组电压可被施加:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/223317

    另外、对于您的另一个问题、请:

    我们需要更多信息才能共享 PCB 文件。

    我可以通过 TI.com 上注册的电子邮件地址与您联系吗?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回复。

    我的电子邮件是 sara.jia@arrowasia.com。

    BR

    Sara