This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 ADS8586S 中以不同的采样率配置所有6个通道?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870436/is-it-possible-to-configure-all-6-channels-at-different-sampling-rate-in-ads8586s

主题中讨论的其他器件:ADS8586S

在 ADS8586S 数据转换器中、所有6个通道均可在250kSPS 的速率下运行。 是否可以在大约50ksps 的频率下配置这些通道中的几个、 在150ksps 的频率下配置这些通道中的几个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhansi、

    ADS8586S 有两个引脚可控制转换启动: CONVSTA 和 CONVSTB。 CONVSTA 可用于同时采样和启动器件输入通道前半部分的转换过程(ADS8586S 的通道1-3)、而 CONVSTB 可用于同时采样和启动器件输入通道后半部分的转换过程 (ADS8586S 的通道4-6)。 因此、您可以为通道1-3或通道4-6分配50ksps 的采样率、其余通道可用于150ksps 的采样率。

    另一种解决方案是将 CONVSTA 和 CONVSTB 短接在一起、让 ADC 以150ksps 的采样率为所有通道工作、然后在软件中的较低采样通道上删除一些转换代码、每3个采样数据中使用一个即可实现50ksps 的实际采样率。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。