This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687:支持最低数据速率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5687

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888479/dac5687-lowest-data-rate-supported

器件型号:DAC5687

您好专家

您能不能告诉我 DAC5687支持的最低数据速率是多少。 我的应用是用于可编程数据速率为1200位/秒、2400位/秒、4800位/秒、9.6Kbps /秒和19.2Kbps /秒的调制器

2. DAC 的输入来自外部数字滤波器(在 FPGA 中实现的奈奎斯特滤波器)。  DAC5687将接受该数据。 我的应用是进行升采样(内插)、然后进行数模转换。

Thx

Bhudeb Mukherjee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhudeb、

    在将外部时钟信号施加到 DAC 时、它应该能够实现极低的采样率。 我没有确切的最低频率、它应该涵盖您的大多数用例。

    2.是的 DAC 应该能够将数据插值2x-8x 以生成模拟输出信号

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neeraj

    感谢您的澄清和答复。

    Bhudeb