This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8343:重新设计较旧的电路板

Guru**** 2514765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8343

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888399/ads8343-redesigning-older-board

器件型号:ADS8343

您好!

客户正在使用 ADS8343重新设计电路板。 他们有以下问题:

  1. 我们是否有此器件的示例原理图(EVM 或参考设计)?
  2. 什么是模拟输入的输入阻抗、或什么是获得最佳性能的首选输出阻抗
  3. 什么是推荐的 Vref 稳压器、目前使用 LM385、但我认为这不是一个好选择
  4. 考虑到该器件的使用历史、我们是否有性能相似的更新替代产品?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有用于此目的的 EVM、但有多个 EVM 可用作模板。

    2. SAR 的输入阻抗是动态的,它是一个开关电容器。 如果输入为直流、通常只使用 RC 滤波器、如果输入速度更快且使用了快速采样率、则通常使用缓冲器。

    这是一个16位器件、这意味着它们需要一个干净的 Vref 输入。 REF60xx 输出到器件

    4.有一些功能相似的设备,但没有直接相关的东西。 我进行了快速 参数搜索、并得出 了12个结果。  

    Nick、我认为这是一个很好的机会、可以为客户找到一款满足其新要求的新器件、或提供有关现已推出的器件的更新。 正如您在一段时间前发布的这个器件、自那时以来已经有很多创新、最好向客户展示这些创新

    如有兴趣、请发送电子邮件给我进一步讨论。 并为客户的重新设计提供支持。

    此致

    Cynthia