This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08IPBSR 中的 AVDD 与 DVDD 与 IOVDD 隔离

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899660/ads124s08-avdd-vs-dvdd-vs-iovdd-isolation-in-ads124s08ipbsr

器件型号:ADS124S08

 我们在电路板上使用 ADS124S08IPBSR。  我们正在驱动 AVDD、IOVDD 和 DVDD 都关闭同一电源、即3.3V 开关。  我们在器件上具有建议的旁路。  我们是否应该在 AVDD 上提供更多隔离、例如旁路之前的直列式铁氧体磁珠?  我在规格中没有看到这一建议、但规格确实显示了完全不同的电源/电压被驱动到器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您可以对所有三个电源使用相同的电源。  我们不建议在模拟电源中使用电感或铁氧体进行滤波。  即使使用铁氧体、问题也是器件将定期需要急剧/快速的电流需求、这些电流需求可能会被电感扼流或降低。  如果您想添加一些滤波、我建议改用较小的串联电阻来创建低通滤波器。  通常在1到10欧姆范围内工作正常。

    就您的开关电源而言、最好避免频率是调制器频率的倍数、即256kHz、因为这会增加转换的额外噪声。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。  这肯定比隔离 AVDD 更容易。