This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:需要 EEPROM 存储器来仿真 ADS1299EEG-FE 评估板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888408/ads1299-need-of-eeprom-memory-to-emulate-ads1299eeg-fe-eval-board

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1278ADCPro

您好!

我正在设计一个包含 ADS1299的电路板、并且我打算在电路板中复制评估板 ADS1299EEG-FE 与其主板之间的现有连接、以简化和加快电路板的测试。

但是、我注意到评估板 ADS1299EEG-FE 包含 EEPROM、ID 如需了解是否必须包含此 EEPROM 才能启用与主板的通信。

祝你一切顺利、

牛顿石凿卡多索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    MMB0主板与许多不同的子板配合使用。 EEPROM 位于此处、以便 MMB0根据所安装的电路板了解要加载的固件集。 如果您不打算让多个电路板与主板连接、则无需 EEPROM、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    根据您的信息、并考虑到我打算使用 MMB0主板和 ADS1299ECG-FE 作为环境来保证我的 EEG 板按预期工作、将其连接到主板、就像通常使用的子板一样、 为了简化设置、建议在电路板中包含此 EEPROM。

    TI 是否会共享该 EEPROM 的内容?

    我期待阅读您的评论、

    祝你一切顺利、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    我很乐意提供帮助。

    通常、EEPROM 会使用 PCB 修订版、BOM 修订版、制造商日期或测试的数据等进行编程 大多数基于 MMB0的 EVM 从此处读取以了解要加载的 GUI 文件。

    我知道、当客户连接自己的子板时、可以绕过 EEPROM 检查、但这可能适用于 ADCPro EVM (即 ADS1278)。 我在允许您设置“EEPROM_CHECK = false”的 ADS129x C:/目录中看不到该特定文件。 由于每个 EVM 的 GUI 都是独立的、因此甚至可能不使用这种方法、这意味着无需检测存在哪一个子板。

     不幸的是,这就是我认为我们可以帮助的所有方面。 在此提醒、我们不支持修改/更改 EVM-PDK 平台。