This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:封装

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870625/ads7142-package

器件型号:ADS7142

您好!

几个月前、我基于 ADS7142设计了采用 X2QFN 封装的 PCB。

现在、我使用该器件设计了另一个 PCB、我突然看到 ADS7142产品页面包含一个指向 采用 WSON 封装的 ADS7142-Q1数据表的链接、当然、这不适合我现有的原理图/PCB。

问题是 采用 X2QFN 封装的 ADS7142器件是否仍在生产中且可供购买、或者我是否应该重新设计 PCB?

 在 X2QFN 中、ADS7142的计划寿命是多长?

非常感谢、此致、

Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     数据表似乎有误、 ADS7142-Q1版本的数据表错误地替换了目录版本。

    我们正在努力解决此问题、并显示正确的数据表。 这需要24小时更新。

    这不是 任一器件状态的指示器。 两个器件都非常活跃、并且将继续保持。 请放心继续使用 ADS7142

    此致、

    Cynthia