This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:ADS8668 &放大器;ADS8528是否可支持菊花链 SPI

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS8668, ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899691/ads8668-whether-ads8668-ads8528-can-support-daisy-chain-spi

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他部件:ADS8528ADS8578S

大家好、

客户正在评估  我们的 ADS8668 和 ADS8528的设计。

他们想知道 ADS8668 和 ADS8528是否可以支持菊花链 SPI。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    是的、ADS8668和 ADS8528都支持菊花链模式。 我想指出以下几点:

    • ADS8528是一款同步采样 ADC (12位/8通道)、如果 预计会采用同步采样 ADC、则 ADS8578S 应该是一个不错的选择、因为 ADS8578S 具有集成的模拟前端、包括 PGA 和 ADC 驱动器、因此无需使用外部放大器来驱动每个通道上的 ADC。  
    • ADS8668是 一款非同步采样 ADC (12位/8通道)、 还 具有一个集成模拟前端、每个通道上均包含 PGA 和 ADC。

    此致、

    戴尔