This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADC 的差分输入短路问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870243/ads1220-problem-in-short-circuiting-the-differential-inputs-of-the-adc

器件型号:ADS1220

差分输入短路不会将读数设置为零或接近零。 读数开始随机闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是短接在一起还是悬空、还是短接在一起并设置为已知电压电势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    ADS1220的一些细节。  有一个内部多路复用器寄存器设置、此设置将在输入上放置一个短接。  主要用于确定器件的偏移。  应从所有后续转换结果中减去返回的值。

    对器件施加外部短路时、必须确保短路处于 ADS1220的共模输入范围内。  如果启用了 PGA、则不能将输入直接连接到 AVDD 或 AVSS、并且不应让输入悬空、因为输入可能会浮动在共模输入范围之外。

    应用短接的最佳方法类似于使用内部多路复用器短接的方法、其中短接为(AVDD-AVSS)/2。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、没有我将它们短路并将它们接地、这是第一个测试。 第二个、我使用了加载单元并尝试将负区域传递到正区域、反之亦然、在两种情况下、我都能够捕获此随机读取点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到它并同意在存在稳定偏移点时使用它、在我的案例中、它是-0.4至1.7伏之间的随机闪烁读数、大约是满量程的一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    如前所述、如果启用了 PGA、则无法将输入接地、因为这超出了共模输入范围、结果将是随机的。

    在连接了一个负载单元的情况下、可能存在偏移、结果可能会产生噪声。  您是否查看过电桥类型测量的数据表示例?  测量应进行比例式测量、以便消除激励噪声的结果。  您可能还会受到其他噪声影响、例如 EMI/RFI。  其中最常见的是接线中拾取的电源线路周期噪声。

    您能否向我发送原理图和您使用的寄存器设置?  您能否以128至256点的连续序列将原始转换结果发送给我?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接电桥的情况下也做了同样的事情、我在通过零后看到了同样的行为、其中两个输入是相同的。

    是的、您能不能离线、因为我正在处理一个产品、并且有一个与之关联的副本。 我也可以向您发送有关该行为的视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    您可以通过以下方式离线联系我:

    pa_deltasigma_apps@ti.com

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我昨天所做的:

    1.用浮动:随机读数对其短路。

    2.用0V 短路:随机读数。

    3.用5V (Vcc)对其短路:正确读数 (0.0002V)。

    5.用电位计短路:在某些电压>0且接近 Vcc 时读数正确(0.0002V)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已脱机。

    此致、

    Bob B