This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:模拟电压

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899577/ads7253-analog-voltage

器件型号:ADS7253

你(们)好

在数据表中、模拟电压的绝对最小值为-0.3 V、绝对最大值为6 V

标称模拟电压为5V

我在应用中已经使用了5V 电压的这种设置。

现在、我想在另一个应用中使用它、但在这里、我只有3、3V 可用。

我可以使用具有3、3V 电压的 ADS7253作为模拟电压吗?

BR

Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    感谢您的发帖。

    数据表第10页的电气特性表中提供了可用电源范围。 对于 AVDD、电源电压必须介于4.5V 和5.5V 之间。绝对最大额定值仅用于建议施加的电压和电流、器件可以承受这些电压和电流而不会损坏。

    此致、