This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:INL 温度漂移

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887350/ads8920b-inl-temp-drift

器件型号:ADS8920B

大家好、

您能否共享 ADS8920B INL 的温漂数据(希望是 std.dev 或直方图)?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    数据表中的图11提供了 INL 随温度变化的情况。  整个温度范围内的典型变化小于0.1LSB。  在-40C 至125C 温度范围内、最大 INL 为+/-0.5LSB。

    我不确定我们是否有任何其他数据、但会进行检查。

    谢谢、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    感谢您的支持。

    我们是否可以将0.1LSB/-40C - 125C 视为 INL 温度依赖性的标准偏差?

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    是的、作为保守数字、我会将0.1LSB 视为标准差。  请注意、在-40C 至125C 的整个工作温度范围内、最小/最大 INL 为+/-0.5LSB。

    此致、
    Keith