This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:DOUT 线路全部为低电平。

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896978/ads1278-dout-lines-all-low

器件型号:ADS1278

您好!

我在帧同步格式、离散数据输出模式、高速模式下使用 ADS1278。

CLK = 35.55MHz、SCLK = 4.446MHz、FSYNC = 138.889 KHz。

AVDD = 5.0V、DVDD = 2.1V、IOVDD = 3.3V、Vref = 2.048V。

我在其中有一批新的10块电路板、而在其中的1块电路板上、我没有从 ADS1278获取任何输出。 所有8条 DOUT 线路均为低电平。 没有短路、我检查了时钟和电源轨、它们看起来不错。 ADS1278甚至在 VCOM 上输出2.5V 电压、芯片与在其他正在工作的电路板上一样热于触摸。

所有/PWDN 引脚均连接至3.3V。

MODE0 = DGND、MODE1 = DGND

CLKDIV = 3.3V

FORMAT0 = 3.3V、Format1 = DGND、Format2 = 3.3V

/SYNC 上拉至3.3V 至10K

TEST0 = DGND、TEST1 = DGND

我猜这只是一个坏芯片、但想知道在将电路板发回更换芯片之前是否还有其他可以测试的东西? 这是电路板的新修订版、但 ADS1278的设计或布局没有任何变化。 这是我第一次在任何电路板上遇到 ADS1278问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的发帖。

    这听起来像是一个 odball 问题。 如您所说、如果所有电源和时钟输入均为标称值、则发出/SYNC 脉冲是否会产生任何影响? 是否有方法在您的设置中测试其他输出模式(即 TDM 固定或动态位置)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试发出/SYNC 脉冲、但这没有改变任何东西。 我们硬接线 MODE、FORMAT 和 CLKDIV 引脚、因此我无法更改输出模式。 我还决定将电路板送回我们的装配室并更换芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。 如果问题仍然存在、请告知我们。

    此致、