This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259-Q1:使用 ADS1259-Q1作为单端设置时的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259-Q1, ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899073/ads1259-q1-question-when-using-ads1259-q1-as-single-ended-setting

器件型号:ADS1259-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1259

大家好、

您能否回答以下有关将此 ADS1259-Q1用作单端设置(0-5V)的设置的问题?

  • 要在设置 AVDD=5V 和 AVSS=0V 时使用满量程位、如何设置 VREFP 和 VREFN? 如果 VREFP=5V 且 VREFN=2.5V、ADS1259-Q1是否能够使用所有24位?
  • 在这种情况下、我应该将什么价值存入 FSC 寄存器? 我认为这不需要增益、默认值是可以的。

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    从 ADS1259数据表的表16中可以看到、编码方案从-VREF 扩展到+VREF。 因此、如果您的 VREF = 2.5V、则您的输入信号需要从-2.5V 扩展到+2.5V、以查看整个满量程范围。 由于您的输入信号为0-5V 单端信号、因此您可以将 AINN 偏置为2.5V、并将0-5V 输入信号应用于 AINP。 当您的输入为0V 时、ADC 会看到 AINP-AINN = 0V - 2.5V =-2.5V 或负满量程的差分电压。 当您的输入为5V 时、ADC 会看到 AINP-AINN = 5V - 2.5V =+2.5V 或正满量程的差分电压。 这是在给定输入信号范围的情况下使用 ADS1212的整个满量程范围的一种方法。

    为了将 FSC 设置为默认值(增益校正= 1)、ADS1259数据表中的表12显示设置 FSC = 400000h

    希望这能帮助您开始设计!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。 我将讨论使用外部 VREF 的情况、即 VREFP=5V、VREFN=2.5V、AVDD=5V、AVSS=0V。 在此配置中、您能告诉我测量0-5V 之间电压的可行性吗?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如上一篇文章所述、使用 VREFP = 5V 且 VREFN = 2.5V 可提供2.5V 的差分基准电压(VREF)。只要您不违反电气特性表中"电压基准输入"部分中指定的条件、这应该是可以的。 您接近于 VREFP 的最大允许值、即 AVSS+100mV。 如果您的电源电压下降或 VREFP 电压由于某种原因而增加、则您可能处于建议的工作条件之外、因此无法保证数据表的性能。

    要使用 ADS1259的满量程范围、您仍需要将 AINN 偏置为2.5V。

    布莱恩