This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:生成 PWM 输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870561/vsp5610-generating-a-pwm-output

器件型号:VSP5610

大家好、

我想了解我是否可以从 VSP5610的输出之一驱动 PWM 信号(理想情况下为10kHz 或更高)。 我需要能够将占空比控制在1%左右的精度。

请告诉我!


谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    是的、可以使用快速传输时钟输出来驱动 PWM 信号。

    请查看配置的数据表。