This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE 4900 EVM 第4个 LED 数据

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870397/afe4900evm-afe-4900-evm-4th-led-data

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4900

我想使用第4个 LED、但 AFE4900EVM 的 GUI 上的 ADC 值几乎为零。 我关闭 了 PTT 模式。

如何获取第4个 LED 数据(LED1环境插槽)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tak、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?