This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:输入偏移电压

Guru**** 2385180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS114S08B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899546/ads114s08b-input-offset-voltage

器件型号:

ADS114S08 (B)的数据表规定了有关模拟输入的输入失调电压的信息:

ADS114S0xB 还包含一组通过多路复用器测量的系统监控功能。 输入可在中间电源[(AVDD + AVSS)/2]处短接在一起、以测量和校准模拟前端和 ADC 的输入偏移

然后、在"电气特性"中有一节详细介绍了 ADC 的输入失调电压是多少(在上述条件下?)。

问题:

对于 Vio 额定值、其中显示"PGA 已旁路、在内部失调电压校准后"、它表示失调电压"在设置的 DR 和增益下处于噪声 PP 的阶数"

这意味着什么?

这是否意味着失调电压只是特定数据速率和 PGA 增益下的输入噪声峰峰值?

这是什么输入噪声? 内部、当引脚短接至中间电源时? 输入噪声是交流宽带噪声吗? (高于/低于1/2 Vs)

客户要求澄清、我不确定自己...

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请参阅下面我的评论。

    此致、

    Bob B

    [引用 user="Darren (FAE)"]

    器件型号: ADS114S08B

    ADS114S08(B)的数据表规定了有关模拟输入的输入失调电压的信息:

    ADS114S0xB 还包含一组通过多路复用器测量的系统监控功能。 输入可在中间电源处短接在一起[(AVDD + AVSS) /2]使用系统监控器功能测量和校准模拟前端和 ADC [BOB]的输入失调电压是手动确定所用参考和 PGA 设置代码中的输入失调电压的方法。  SFOCAL 命令会自动执行此操作、此外还会更新 OFC 寄存器、其中从转换结果中减去这些寄存器中的值。

    然后、在"电气特性"中有一节详细介绍了 ADC 的输入失调电压是多少(在上述条件下?)。 [BOB]电气特性表根据 PGA 设置提供了许多典型的失调电压值。  如果在系统监控器中使用短路输入条件、结果通常大约为电气特性表中显示的值。 返回的代码将相对于 PGA 设置、因此在确定偏移时、返回的代码值将取决于 PGA 的设置。  换言之、校准时、增益为128且增益为1时、不会减去相同的代码。

    问题:

    对于 Vio 额定值、其中显示"PGA 已旁路、在内部失调电压校准后"、它表示失调电压"在设置的 DR 和增益下处于噪声 PP 的阶数"

    这意味着什么? [Bob]正如我刚才所说的、偏移结果是特定于 PGA 设置的。  噪声级别是特定 PGA 设置和所用数据速率下的转换器噪声。  这显示在 ADS114S08B 数据表第8.1节的噪声性能表中。   例如、在表1中、您将看到不同数据速率对应的各种行、还将看到不同 PGA 设置对应的列。  可测量偏移结果的确定不能比测量本身的噪声级别更好。  

    这是否意味着失调电压只是特定数据速率和 PGA 增益下的输入噪声峰峰值? [BOB] 从 SFOCAL 或系统监视器返回的值是单个代码值。  如果您读取了多个读数、您会看到输出代码可能会随数据速率和使用的 PGA 设置下的峰峰值噪声而变化。  假设器件偏移为20uV、您发出 SFOCAL。  对于校准期间使用的数据速率和 PGA 设置、返回的代码值将等于20uV +/- NoiseVpp/2。  您可以通过平均若干转换样本来改进偏移测量、实际上、SFOCAL 正是根据系统控制(SYS)寄存器中的寄存器设置所做的。  默认设置为8个样本。

    这是什么输入噪声? 内部、当引脚短接至中间电源时? 输入噪声是交流宽带噪声吗? (高于/低于1/2 Vs)[BOB]简单地说、噪声表编号是器件的最佳情况。  噪声表编号基于短路输入并与转换过程的噪声相关、包括 PGA 的噪声和量化噪声。  它不包括基准噪声的全部影响、因为短路输入情况是噪声最低且基准影响最小的最佳情况。  电源噪声也是如此。  这不包括完整的输入信号链、并且由于 PCB 布局不良、EMI/RFI 等原因、噪声性能会迅速降低。

    客户要求澄清、我不确定自己...

    谢谢!

    Darren

    [/报价]