This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:GUI 采集选项卡、通道4 (Ambient1)不能显示任何信号

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870507/afe4900evm-gui-acquisition-tab-channel-4-ambient1-not-capable-of-showing-any-signal

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好!

我尝试使用 EVM GUI 从4个 LED 获取信号。 第四个 LED 亮起、但 Ambient1通道的显示似乎显示的环境信号约为零。 ENABLE_PTT 已禁用。 即使光电二极管饱和、它也会在零处显示一条平坦的线。 其他3个通道、LED1、LED2和 Ambient2 (LED3)显示预期值。 您能帮我从第四个 LED 获取数据吗?

此致、

Alexander Kortenbreer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?