This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:大振幅模拟输入

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888461/ads127l01evm-large-amplitude-analog-input

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!

我对 EVM 的信号衰减配置有疑问。

我的客户希望输入低于差分输入、然后需要在 EVM 上的 THS4551上配置1/15衰减。

J7:+/-15V

J9:+/-15V

您能告诉我如何在 EVM 上进行该配置吗?

 此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsutoshi-San、

    感谢您的发帖。

    ADS127L01EVM 不支持+/-15V 输入信号。 您需要增加 FDA 电路上的电源、并调整反馈电阻器比率以衰减信号。 这有时在两个放大器级中进行设计:第一级呈现高输入阻抗并减弱高压信号、第二级包含单位增益的 FDA、以建立1/2 Vs 共模并以高带宽驱动 ADC 输入。  

    我将离线与您联系、以了解有关您的特定客户的详细信息。

    此致、