This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1210:ADS1210、24位模数转换器芯片、

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, ADS125H02, ADS1260, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870378/compiler-ads1210-ads1210-24-bit-analog-to-digital-converter-chip

器件型号:ADS1210
主题中讨论的其他器件:ADS1259ADS125H02ADS1260ADS124S06

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

ADS1210、24位模数转换器芯片、请为我们的研究提供尽可能多的 ADS1210芯片驱动程序代码。

我们需要驱动程序代码案例来帮助我们理解和使用内部寄存器,例如:1、INSR:指令寄存器,2、dor:数据输出寄存器,3、CMR:命令寄存器;4、OCR:偏移校准寄存器,5、FCR:满量程校准寄存器。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、知识、

    遗憾的是、我们没有 ADS1210的任何示例代码。  ADS1210是一款20年前的器件、使用起来非常复杂。  我强烈建议使用不同且更新版的 ADC。 请考虑将 ADS1259、ADS124S06或 ADS1260作为可能的替代方案。  如果您需要扩展输入电压范围、请考虑 ADS125H02。

    对于 ADS1210、从数据表的第18页开始讨论运行。  必须首先写入 INSR 或指令寄存器、因为该寄存器包含您打算进行下一个操作的内容。  关于登记册格式的资料见表八第19页  您需要通知 ADC 下一个操作是读取还是写入、读取或写入中的字节数以及第一个寄存器读取或写入的起始地址。  其余寄存器和位设置相关信息从第19页开始介绍。

    您还必须遵循所需操作的操作流程图。  我不建议主模式、而是从模式。 从机模式的流程图位于图26的第28页。

    此致、

    Bob B