This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:ADS1191待机模式

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888508/ads1191-ads1191-standby-mode

器件型号:ADS1191

你(们)好

我有疑问。

在 ADS1191/2的数据表中、关于待机模式、有一句话。 在下面:

此操作码命令进入低功耗待机模式。 除之外、电路的所有部件均已关闭
参考部分

在这句话中、确切的参考部分是什么?

我需要用于唤醒 MCU 的输入信号。

是否可以在待机模式下获得输入信号或获得信号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    器件中有一个内部基准。 请参阅数据表第一页上的方框图。  

    在待机模式下、该器件在功能上处于关闭状态、在发出退出待机模式的操作码之前、该器件将不会正常工作。