This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:直流输出阻抗会影响 Vout 精度?

Guru**** 2923420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897251/dac60508-dc-output-impedance-affects-vout-accuracy

器件型号:DAC60508

您好!

 

数据表指定了直流输出阻抗、0.085欧姆(典型值)(中量程输出)和15欧姆(典型值)(DAC 输出为 GND 或 Vdd)。

由于直流输出阻抗、VOUT 下降如下?

Vout = Vout 目标* load /(直流输出阻抗+ load)

如果是、直流输出阻抗会因代码而异、Vout 压降电压也会因代码而异?

我的客户计划驱动500欧姆、担心直流输出阻抗导致的输出电压下降。

数据表仅指定典型的直流输出阻抗、但最大直流输出阻抗是多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在美国时间明天早上收到回复。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

     

    感谢您关注本主题。

    是的、我可以等到美国时间明天早上。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    根据数据表、最大输出阻抗将为完整代码或零代码、最小输出阻抗将为中心代码。

    因此最大值为15欧姆。 因此、我们只能在 DAC 拉电流或灌电流为10mA 时保证负载调节、因此将500欧姆负载连接到 DAC 输出时、电流将为10mA、调节电流将为85uV/mA。

    另请注意、接地的短路电流为30mA

    希望这些信息有所帮助

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    感谢您的回答。

    但是,很抱歉,我不知道“负载调节”规格是什么。

    请详述一下。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    此项定义了负载电流变化时输出电压的增量变化。 这种变化通常很小、但在高精度应用中应加以考虑。 请注意、这对于 R-2R 梯等 DAC 拓扑更重要、而电阻串拓扑更不容易受到影响。

    在我们的示例中、每1mA 的电流为85uV、这意味着当您从 DAC 汲取1mA 的负载电流时、输出电压可能会变化85uV。

    希望这能澄清。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    感谢您的回答。

     

    让我提出几个问题。

     

    问题1:

    DAC 代码=中量程时、直流输出阻抗最小、DAC 代码=零/满量程时、直流输出阻抗最大。

    在零标度和中标度之间、或者在中标度和满标度之间、情况如何? 您是否有直流输出阻抗与 DAC 代码间的关系图?

     

    问题2:

    我的客户想估计最坏的情况。

    DAC 代码=中量程时的最大直流输出阻抗为多少、DAC 输出为 GND 或 Vdd?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 DAC 输出阻抗与代码间的关系图。 但是、如果有的话、我可以让您从我的设计团队获得仿真值。

    话虽如此、在满量程或 GND 条件下、最差情况下的电阻为15欧姆。 您可以预期这些值会有10%的变化。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    感谢您的回答。

     

    如果您可以从设计团队获得仿真值、请告诉我。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就会尝试获取该数据。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    感谢您处理此请求。

    我期待获取数据。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    很抱歉再次提醒您。

     

    但是、我再次收到了客户的提醒。

    您是否有机会获取数据?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    这进展如何?

    您是否有机会获取数据?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我正在与我的设计团队跟进。 请稍等。 他们需要进行一些仿真来获取数据。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

     

    感谢您告诉我当前状态。

    我期待在仿真完成后获得数据。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    您无需担心直流输出阻抗、它是一个闭环输出阻抗、因此您的计算 Vout = Vout 目标*负载/(直流输出阻抗+负载)无效。

    2.您应该查看负载电流规格的输出电压余量规格、以得出最坏情况下的误差。

    因此、如果您在5V 输出下使用500欧姆负载消耗10mA 电流、请查看下面的余量要求。

    它的写入值为300mV、因此如果您可以提供5.3V 电压、则最小电源电压不会出现任何压降。

    对于其他负载电流、您可以通过查看电压余量规格以类似的方式进行计算。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK

     

    感谢您的回答。

     

    但如果是这样,请允许我再次确认。

    您是否意味着、由于输出阻抗是闭环阻抗、因此如果输出电流= 10mA 时输出电压目标<= Vcc–0.3V、则输出阻抗不会出现压降?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    你绝对是对的。

    如果我们有足够的余量、DAC 内部的输出放大器将处于线性区域、并且 VOUT 不会出现任何下降。

    此致、

    AK