This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:对于绿色 LED、光电二极管饱和

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870021/afe4900evm-photo-diode-is-saturated-for-green-led

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4900

您好!

我使用的是 AFE4900EVM 和提供的软件。 当使用手指的默认设置开始捕获时、只有 IR 和红色显示 HR 信号。 绿色 LED 信号在1.2V 时保持饱和。 我能够将绿色 LED 电流降至 1.564mA、从而获得非常微弱的信号。 此外、即使传感器前面没有物体、电流超过1.564mA、也会观察到绿色 LED 信号饱和。这是与设置相关的问题还是其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanayakkara、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?