This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC124S085:DAC124S085的 Tina-TI 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC124S085, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888208/dac124s085-tina-ti-model-of-dac124s085

器件型号:DAC124S085
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

 是否有适用于仿真的 DAC124S085 TINA-TI 模型(基于4通道 SPI 的12位 DAC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    遗憾的是、我们没有相同的 TINA 模型。 如果您在与此部件相关的特定问题上需要任何帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想对包含 DAC 的设计进行仿真。 如果有任何具有4通道、12位 SPI 接口的其他 DAC 可用于仿真、请为该 DAC 共享 TINA 文件。

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    我们没有任何适用于12位4通道器件的 TINA SPICE 模型。 我们即将为 DAC 产品发布 SPICE 模型。

    希望您能理解相同的内容。

    此致、

    AK