This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:客户问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899497/dac43608-customer-questions

器件型号:DAC43608

大家好、

  1. 数据表中提到 A0可与 VDD 绑定。 它不需要上拉电阻器、对吧? 它只是 CMOS 输入吗? 只需确保以防万一。
  2. 当未使用某些 DAC43608 VOUT 时、是否可以将其保持断开状态?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    您不会遇到任何问题、实际上我建议您使用10k、否则也不会出现任何问题。 它的 CMOS 输入

    未使用的 VOUT 可保持悬空。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速响应。

    为什么您建议在仅是 CMOS 输入的情况下使用10KOhm 上拉电阻器?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您短接至器件 VDD、则不需要。

    此致、

    AK