This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:ADC31JB68EVM 串行数据输出数据

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869539/adc31jb68-adc31jb68evm-serial-data-output-data

器件型号:ADC31JB68

您好!

我正在使用 Xilinx ZCU102板(FMC HPC1)测试 ADC31JB68EVM。

但我只能从 JESD204 IP 内核输出数据中读取串行 S0数据、S1看起来是随机数据模式。

此外、我发现读取数据看起来会跳转。 我已经连接了 PLL 配置和 ILA 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    您使用的采样率是多少? 您是否还尝试使用斜坡模式?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

     

    我使用500MHz CLK 进行500MHz ADC 采样。

    我还测试  了斜坡测试模式。

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我能够使用我们的数据采集卡(TSW14J56EVM)并使用您共享的设置来采集数据。 您是否按照用户指南配置了 ADC31JB68EVM?

    您能否确保 JESD IP 配置为接受 ADC31JB68数据表第26页中所示的2条数据信道?

    另请注意、多帧(K)中的帧数默认为32。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是我的 Xilinx JESD PHY 和 JESD IP 内核配置。

    每个通道的输出数据大小为32位、总数据大小为64位、GTH 参考时钟为250MHz。

    图16似乎每个通道数据都是8位和250MHz 更新速率、并且使500 MHz 的数据为32位。

    默认 K I 使用了16、需要根据您的建议更改32。

    您能否查看我的配置、我不知道如何从 Xilinx JESD IP 内核设置 LMFS 2111。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我在初始化 JESD204B IP 内核方面没有太多经验、但您分享的大部分内容对我来说都是"可以"的(K 值除外)。 我也不确定 LMFC 缓冲区大小(当前设置为1024、如您共享的第一个图像所示)。 我将有人查看我们是否可以在此处提供进一步的帮助。

    我还建议联系 Xilinx、看看他们是否可以在 FPGA 端提供支持。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    更新:  

    Xilinx JESD 204设置默认 K = 32、ADC 板发生了链路错误、并且 JESD IP 没有串行输入。

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我错过了在 JESD IP 初始化中将帧 F 设置为2、并且应将其设置为1。 我认为这将纠正您在更新中看到的链接错误。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我按照您的建议更改了 JESD204B 设置。

    f=1、k=32

    串行0数据看起来正常、我可以看到干净的正弦波。

    但 Seral 1仍然是随机数据。  

    通道1串行0、JESD 输出速率为250MHz 32位、如果我拆分两个16位数据并进行干预、那么它会使500MHz 16位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    我不确定我是否关注您的最后一个问题。 您知道缺少哪些数据吗? 由于这是单通道器件、是否忠实捕获了正弦波? 前两行有正弦波、表示两个通道吗?

    此致、

    Dan