This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31RF80:ADC31RF80最低采样率和基准问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31RF80, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869505/adc31rf80-adc31rf80-lowest-sample-rate-and-reference-concern

器件型号:ADC31RF80
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

尊敬的同事:

但是、我们的客户正在评估我们的 ADC31RF80  

(1)。 最低采样率= 1.5GSPS。 不过、我们需要的采样率为1GSPS。
是否可以让 ADC 以1GSPS 的速率工作?
(2)。 从未提到过 ADC 的基准。 我们能否提供基准的特性?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    最低采样率为1.5GSPS。 ADC 无法在1GSPS 下工作。

    2.差分输入满量程为1.35V p-p 输入引脚使用1.2V 的共模电压自偏置。

    对于射频 ADC、只有射频参数相关且在数据表中提及。 直流电压是内部设置的。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的直流耦合部分。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    非常感谢!

    如果客户希望以1GSPS 的速率工作、我们是否有一些方法?

    如果 ADC31RF80 无法在1GSPS 下工作、客户需要更改解决方案、我们是否还有其他明星器件?

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我们有用于1GSPS 运行的 ADS54J60。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    非常感谢!

    我们是否有任何单通道1GSPS ADC?

    ADS54J60是否需要导出许可证?

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我们没有单通道1GSPS ADC。 但可以关闭一个通道以节省功耗。 两个工作通道的功耗均为2.68W、一个工作通道的功耗仅为1.85W。 (有关更多详细信息、请参阅数据表中的表7)

    ADS54J60需要出口许可证。 如果没有许可证、则必须小于10位才能具有1GSPS。  

    此致、

    Vijay