请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1018-Q1 大家好、
我们的客户想知道 ADS1018QDGSRQ1的4个模拟输入引脚上的泄漏电流是否会连接 到任何分压器网络。 通过 VSSOP 封装中的模拟引脚传入接地的泄漏电流是多少?
如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户想知道 ADS1018QDGSRQ1的4个模拟输入引脚上的泄漏电流是否会连接 到任何分压器网络。 通过 VSSOP 封装中的模拟引脚传入接地的泄漏电流是多少?
如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan
Jonathan、
您的客户是否担心 ADC 输入端的电阻分压器负载? 在这种情况下、进入 ADC 的输入电流看起来更像分压器上的阻性负载。 ADS1018-Q1的输入使用开关电容器对输入电压进行采样。 因此、输入表现为具有差分和共模分量的输入阻抗。 从输入中可以看出、原理图如下所示:
这些阻抗取决于 FSR 范围。 在此处的电气特性表中列出了这些特性:
如果输入连接到电阻分压器、则来自这些等效电阻的输入电流会导致一些误差。 因此、您可能希望使用低于100k 的电阻器、具体取决于 FSR。 借助数据表中的图表和电气特性表中的值、您的客户应该能够基于这些数字计算误差。
吴约瑟