This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:模拟输入引脚上的泄漏电流

Guru**** 2514785 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888025/ads1018-q1-leakage-current-on-analog-input-pins

器件型号:ADS1018-Q1

大家好、

我们的客户想知道 ADS1018QDGSRQ1的4个模拟输入引脚上的泄漏电流是否会连接 到任何分压器网络。 通过 VSSOP 封装中的模拟引脚传入接地的泄漏电流是多少?  

如果您需要客户提供的更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、


    您的客户是否担心 ADC 输入端的电阻分压器负载? 在这种情况下、进入 ADC 的输入电流看起来更像分压器上的阻性负载。 ADS1018-Q1的输入使用开关电容器对输入电压进行采样。 因此、输入表现为具有差分和共模分量的输入阻抗。 从输入中可以看出、原理图如下所示:

    这些阻抗取决于 FSR 范围。 在此处的电气特性表中列出了这些特性:

    如果输入连接到电阻分压器、则来自这些等效电阻的输入电流会导致一些误差。 因此、您可能希望使用低于100k 的电阻器、具体取决于 FSR。 借助数据表中的图表和电气特性表中的值、您的客户应该能够基于这些数字计算误差。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您对此主题的支持。

    让我向客户分享这一点、如果他认为这一点正常、我将让这条线程"解决"这一问题。

    此致、

    Jonathan