This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:菊花链连接下的控制

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899479/dac088s085-control-under-daisy-chain-connection

器件型号:DAC088S085
大家好、团队、
关于 DAC088S085的菊花链操作、我想了解两点。
条件:  使用 DAC088S085数据表8.5.2中的连接。
1.当  我不想 DAC1控制任何东西时,如何只控制菊花链配置中的 DAC2?

2.如果我想连续控制同一个 DAC,应该如何控制它?
例如、当我想控制 DAC2时、48SCLK 不输出。 是否可以使用32SCLK 提升 SYNCn?
我们非常感谢您的任何建议。
Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。

    在基本的菊花链配置中、所需的时钟周期数取决于 链中的器件数。 在本示例中、我们有3个器件、因此如果您要将数据发送到所有 DAC、我们需要48CLK 周期。

    您需要将48CLK 和数据发送到第一个器件、该器件随后将计时输出到链中的其他器件、只要您在48SCLK 下保持同步信号为低电平即可。

    您需要在链中发送 DAC1和 DAC3的虚拟数据、并为 DAC2发送实际数据

    2.我从未尝试过,只发送32SCLK,理论上它应该可以工作,但您需要相应地随机播放数据

    正如我说过的、请验证此配置。

    此致、

    AK