This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08B

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/899205/ads114s08b-ads114s08b

器件型号:ADS114S08B

您好!

我想将 ADS114S08B 用作具有 PGA 的12通道单端 ADC。 模拟电源为+/- 2.5V (AVDD / AVSS)、内部 Vref、AINCOM = 0V (AGND)。
要测量的12个模拟电压介于0V 和最大-2V 之间。 没有正输入电压。
使用 ADS114S08B 基本上可以进行这些测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Askionaut、

    如您所述、用例和配置对 ADS114S08B 有效。  需要注意的几个事项是 VREFOUT 是指 AVSS、因此当 VREFOUT 实际上是指 AVSS 2.5V 时、VREFOUT 将显示为0V。  第二项是将动态范围限制为15位、因为您将仅测量满量程范围的1/2 (从0到负满量程)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢。