This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:ADS5560问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888089/ads5560-ads5560-problem

器件型号:ADS5560

尊敬的 TI 团队:

客户在使用 ads5560时遇到一些问题、请帮助

应用场景:

差分输入 V +- v 输入范围[- 1.78-1.78];

2、目前最大输入内核信号频率为1MHz

外部输入单端16MHz 时钟、输出使用并行 CMOS、数据采集采用 ADC 时钟输出

4.使用内部基准1.5V

5.寄存器配置如下:

输出接口(Rigister6C D4-D3):00套 CMOS 接口

增益:(Rigister68 D3-D0):1000设置增益0dB

LF.Noise.Suppression:(Rigister5D D0):1设置启用低频噪声抑制

数据格式:(寄存器63 D3):0设置二进制补码

REF:(寄存器6D D4):0设置内部折射

低速:(寄存器63 D4):1已连接低速模式

STBY:(寄存器63 D4):0正常运行

当前问题:

(1)动态范围不足

根本原因:固定基线、大小5400 AD

模拟输入直流电压如下所示、相应的测量 AD 值如下所示


(2)数字输出信号具有8MHz 固定频率噪声(如上滤波后所示)

部署后、频率为8MHz

(3)问题3:ADC 具有低噪声模式。 导通和关断模式之间的区别是什么?

谢谢

Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CQ.LV、

    1) 1) ADC 输入是如何驱动的? 当施加直流输入信号时、我假设使用差分放大器来驱动输入。 收集此数据时、是在 ADC 引脚上测量的直流输入电压还是根据施加到放大器输入端的电压和放大器增益来计算引脚上的直流电压?  

    对于1dB 和0dB 的精细增益、ADC 满量程为3.56V p-p。 这意味着对于0dB 的精细增益、输出代码范围将为58409 LSB (或低于65536 1dB)。  有关详细信息、请参阅数据表的第7.3.2.4节。  

    2) 2)采样频率为16MHz 时、数字输出 FFT 频段为0MHz 至8MHz。 因此、如果 FFT 中所示的频带中心存在杂散、则杂散为4MHz 而非8MHz。 如果在电路板上为其他器件使用4MHz 时钟频率、并且4MHz 时的噪声耦合到 ADC 输入、则可能会导致这种情况。

    3) 3) ADC 具有 低频噪声抑制模式。 这在直流到1MHz 低频带内需要良好噪声性能的应用中特别有用。数据表的第7.3.1节对此模式进行了说明。 在图43和44中、蓝色图表示启用了 LF 噪声抑制模式、红色图表示 禁用了 LF 噪声抑制模式