This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:SYSREFM LVDS 输入、它们是否具有内部100欧姆电阻器?

Guru**** 2972640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870174/adc3443-sysrefm-lvds-inputs-do-they-have-internal-100-ohm-resistors

器件型号:ADC3443

SYSREFM LVDS 输入需要外部终端? 我90%的人确信,这不是因为 D/Sheet 或参考设计中没有提到终止。 我想知道您是否可以确认100R LVDS 端接在 ADC 内部。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    ADC SYSREF 输入不需要100 Ω 终端。 如果您要将 LVDS 驱动器用于 SYSREF 输入、那么、是的、由于 LVDS 要求、将需要100 Ω 终端。

    此致、

    Dan