This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P15:数字输入电压电平和寿命终止

Guru**** 2579475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898845/ads62p15-digital-input-voltage-level-and-end-of-life

器件型号:ADS62P15

大家好、

我对该产品有以下问题。 如果您可以在这方面提供支持、这将非常有帮助。

数据表中提到的数字输入电压电平最低为2.4V。 该值是否具有任何容差级别?  

2.我能否更准确地了解 EOL 或 产品上市的时间。

谢谢、此致  

SREEJITH K R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    输入电平是 CMOS 输入的 VIH_MIN 规格。 这是 CMOS 输入被识别为逻辑高电平的最小建议阈值。 最大值是 CMOS 的3.3V 限制

    2.目前没有 EOL 计划。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang