This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04EVM:ADS112C04 GUI 驱动程序安装问题

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS112C04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898754/ads112c04evm-ads112c04-gui-driver-installation-problem

器件型号:ADS112C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS112C04

您好、Sirs、

您是否愿意提供解决 ADS112C04 EVM 驱动程序安装问题的技巧?

我们在 Windows 10中安装了通用降压器件驱动程序和 Δ-Σ ADC 评估 GUI。 设备管理器显示错误消息:  

--------------------------------------------------------------------
由于部分或不明确的匹配、器件 USB\VID_1CBE&PID_0003\12345678未迁移。

最后设备实例 ID:USB\VID_0951&PID_1665\1C1B0DDAE949B21169414578
类 GUID:{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}
位置路径:PCIROOT (0)#PCI (1400)#USBROOT (0)#USB (3)
迁移排名:0xF000FFFF0023
Present:false
状态:0xC0000719
--------------------------------------------------------------------

 





GUI 无法如下图所示识别 ADS112C04 EVM:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这很可能是由于安装了软件而不是驱动程序。  是需要安装的两个软件。  一个是似乎已安装的主应用程序。  第二个是 ADS112C04EVM 的应用文件。  该软件可在 TI.com 的 ADS112C04EVM 登录页面上找到、"立即订购"部分下的"软件为下载"按钮。  该软件称为 ADS112C04EVM-DVCPKG。  下载并安装此器件包、应发现 EVM。  此外、EVM 用户指南中提供了特定的软件安装说明。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我可以在您的指导下启动 EVM ...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好、还有一个有关 GUI 的问题。 单击"收集数据"按钮时、没有发生任何情况。 我是否缺少要安装的东西?...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您没有遗漏任何步骤、但请记住、您需要等待100秒以上的数据才能收集、并显示为默认寄存器设置是20sps 的数据速率、您正在收集2048个样本。  如果您多次按下"收集数据"按钮、您可能会混淆 GUI 和固件、并可能需要重置硬件并重新启动 GUI。

    如果 EVM 正在收集数据、您应该会看到 EVM 上大约每秒闪烁一次绿色 LED。  这是 EVM 正在收集数据的指示器。  如果您希望更快地查看数据、则可以提高数据速率或减少采集的样本数。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Bob。 我现在可以捕获数据... Wayne Chen